Durchschnittliche Lesedauer: 8 minutes
Die Revoluzzer unter den Abstandhaltern für die untere Bewehrung sorgen für Tempo: die Speedies! Kein anderes System erlaubt eine so zeitsparende Positionierung der waagrechten Bewehrungsstäbe.
Keine Baustelle ohne Abstandhalter. Das weiß jeder Profi am Bau. Wenn es um das Betonieren von Bodenplatten und Geschossdecken geht, kommt man um die Frage, welche Abstandhalter zur Verlegung der Stahlmatten am besten geeignet sind, einfach nicht herum.
Doch so einfach wie es klingt, ist das Verlegen von Abstandhaltern nicht. Oftmals ist dieser Vorgang eine zeit- und arbeitsintensive Angelegenheit. Nicht selten ist mehr als eine Person damit befasst, traditionelle Abstandhalter oder Drunterleisten zu verlegen. Noch dazu müssen sie zum Teil manuell gestückelt werden. Je nachdem, wie groß die zu betonierende Fläche ist, beansprucht diese Tätigkeit viel Zeit, oftmals Stunden.
Unsere Kunststoff-Schalen namens Speedies stellen eine alternative Herangehensweise dar. Klassische Abstandhalter haben vielleicht ihre treue Kundschaft, doch die überlegene Geschwindigkeit und Handhabung dieser Alternative sprechen für sich – das zeigt sich besonders im unmittelbaren Vergleich.


Klassische Distanzhalter oder Abstandhalter
Distanzhalter 4-Fuss
Der robuste Kunststoff-Abstandhalter passt sich dank seiner großzügigen Klemmvorrichtung flexibel an mittlere bis schwere Bewehrungselemente an. Die Montage erfolgt wahlweise direkt am einzelnen Bewehrungsstab oder an Kreuzungspunkten des Bewehrungsgitters.
Das vielseitige System kommt sowohl in der Fertigteilproduktion als auch direkt auf Baustellen zum Einsatz. Je nach Untergrund stehen zwei Ausführungen zur Verfügung: Mit spitzem Fuß eignet sich der Abstandhalter optimal für Stahlschalungen und garantiert dabei höchste Sichtbetonqualität. Für Holzschalungen steht eine Variante mit flachem Fuß bereit. Der Abstandhalter ist geeignet für Distanzen von 20 bis 55 cm.

Drunterleisten oder Distanzleisten
Auch Drunterleisten werden häufig verwendet. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungsfälle. Sie versprechen einen besonders guten Betondurchfluss durch große Aussparungen. Sie haben jedoch den Nachteil, dass man sich bei der Platzierung häufig bücken und gegebenenfalls die Leiste händisch kürzen muss. Das stellt einen zusätzlichen zeitlichen Aufwand dar.


Drunterleiste DUALFIX
Die Drunterleiste DUALFIX ist ein wirtschaftlicher und stabiler Abstandhalter, speziell entwickelt für die untere Bewehrungslage vorwiegend bei horizontalen Schalungsflächen. Die Leisten werden beim Betonieren von Bodenplatten und Geschossdecken unter die untere Bewehrung gelegt.
Seine innovative, T-förmige Konstruktion der seitlichen Auflageflächen gewährleistet eine außergewöhnlich hohe Stabilität – ein besonderer Vorteil, auch bei höheren Temperaturen. Großzügige Aussparungen an den Seiten und der Oberseite minimieren das Risiko von Lufteinschlüssen beim Betonieren.
Dank der versetzt angeordneten Aussparungen auf beiden Seiten eignet sich der DUALFIX auch für die Verlegung auf weichem Untergrund oder Folien – hierzu wird er einfach umgedreht. Eine praktische Steckverbindung ermöglicht das werkzeuglose Teilen des Abstandhalters in der Mitte. In der Herstellung wird ein kältestabiler, PVC-freier Recyclingkunststoff verwendet.

Speedies: Abstandhalter der neuen Generation
Speedies Abstandhalter stellen eine innovative Lösung für die Bauindustrie dar. Trotz ihrer einfachen Form sind sie tatsächlich bahnbrechende Produkte. Wie ihr Name andeutet, übertreffen Speedies herkömmliche Abstandhalter in Bezug auf Geschwindigkeit und Effizienz.
Bei der Betonierung von Bodenplatten und Geschossdecken werden Speedies einfach unter die horizontale Bewehrung platziert. Dieser Vorgang ist dreimal schneller als bei traditionellen Methoden. Die Effizienz wird durch einen speziellen Handspender noch weiter gesteigert, der eine ergonomische, schnelle und unkomplizierte Verlegung ermöglicht. Eine einzelne Person kann diese Aufgabe nun rückenschonend und mit deutlich reduziertem Zeitaufwand bewältigen. Das spart Arbeitszeit und damit bares Geld!
Wie unterscheiden sich Speedies von traditionellen Abstandhaltern?
- Geschwindigkeit: Speedies sind bis zu dreimal schneller zu verlegen als traditionelle Abstandhalter. Unser Praxis-Test demonstriert, dass die Verlegung von Speedies auf 110 Quadratmetern in nur neun Minuten abgeschlossen werden kann, während mit traditionellen Methoden nur ein Drittel der Arbeit in der gleichen Zeit erledigt würde.
- Ergonomie: Dank des Handspenders ermöglichen Speedies eine knie- und rückenschonende Verlegung.
- Anwendung: Speedies können sowohl beim Betonieren von Bodenplatten und Fundamenten also auch bei Geschossdecken oder im Fertigteilbau verwendet werden. Die spezielle Form verhindert das Kippen bei der Verlegung.
Die Speedies für Sichtbeton und Deckenschaltungen verfügen über zusätzliche Spikes und verhindern dadurch das Verrutschen. Ein optimaler Betondurchfluss sowie eine verminderte Sichtbarkeit in der fertigen Betonfläche sind garantiert.


Effizienz²
Die PVC-freien Speedies sind eine echte Alternative zu gängigen Abstandhaltern. Pro 100 m² ist mit einem Materialbedarf von lediglich ca. 100 – 150 Stück auszugehen. Für ein Einfamilienhaus sind somit nur zwei Stöße Speedies erforderlich.

Verfügbar in verschiedenen Ausführungen
Halten die Speedies im Praxis-Test, was sie versprechen?
Was Sie rund um das Thema auch interessieren könnte:

Schon gewusst: Woher kommt der Begriff „Bewehrung“?
Mehr erfahren
Eine Bewehrung, oft auch als Armierung bezeichnet, ist die Verstärkung eines Objekts durch ein anderes, das eine höhere Druck- oder Zugfestigkeit bzw. eine größere Haltbarkeit gegenüber weiteren Einflüssen der Umwelt (Wasser, Frost, chemische Stoffe usw.) besitzt.
Das Wort Bewehrung kommt aus der Militärtechnik, wo sich ein Ritter durch eine Rüstung bewehrt und eine Siedlung durch Befestigungsanlagen.
Im Bauwesen und in anderen technischen Disziplinen bedeutet Bewehrung die Verstärkung eines Werk- oder Baustoffes wie beispielsweise Stahlbeton oder Textilbeton.
Quelle: Wikipedia


Was Baustellen-Projekt-Management bringt