SHARK® TWIST setzen ohne Hammer

Ein Dübel, der Zeit spart – und warum Vereinfachung heute entscheidend ist

Beitrag jetzt bewerten

Geschätzte Lesedauer: 7 Minuten

Im Handwerk entscheiden oft Sekunden über die Wirtschaftlichkeit eines Projekts. Sekunden beim Setzen eines Dübels, beim Wechseln des Werkzeugs oder beim (ungeliebten) Improvisieren, wenn der Untergrund plötzlich nicht das hält, was der Plan versprochen hat.

Multipliziert man diese Augenblicke mit tausenden Befestigungspunkten pro Jahr, wird schnell klar: Montagetechnik ist kein bloßes Detail – sie ist ein entscheidender Produktivitätsfaktor. Genau hier setzt der SHARK® TWIST an. Ein Kunststoff-Allzweckdübel, der gezielt dafür entwickelt wurde, Arbeitsschritte zu reduzieren und Montage zu vereinfachen.

2K-Allzweckdübel SHARK TWIST
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST

Setzen ohne Hammer: Vereinfachung, die im Alltag zählt

Es klingt fast zu simpel, um wahr zu sein: Ein Dübel, der sich ohne Hammer bündig ins Bohrloch setzen lässt – einfach per Fingerdruck. Doch was banal klingt, hat in der Praxis spürbare Auswirkungen auf Ihren Workflow.

Das sonst übliche Einschlagen entfällt, wodurch pro Befestigung ein ganzer Handgriff eingespart wird. Das bedeutet: Weniger Werkzeugwechsel, weniger Unterbrechungen, ein flüssigerer Arbeitsablauf.

Gerade auf der Leiter oder bei Überkopfarbeiten zählt jeder Handgriff, den Sie sich sparen können. Der SHARK® TWIST ist genau für diese Situationen gemacht: READY FOR WORK, ohne Umwege.

SHARK® TWIST setzen ohne Hammer
SHARK® TWIST setzen ohne Hammer

2-Komponenten-Technologie: Ein Dübel, der mitdenkt

Viele Allzweckdübel versprechen Vielseitigkeit – verlangen in der Praxis aber Aufmerksamkeit: Welcher Untergrund? Welche Schraube? Welche Setztechnik ist nötig?

Der SHARK® TWIST verfolgt einen anderen Ansatz. Seine neuartige 2-Komponenten-Konstruktion verbindet maximale Anwenderfreundlichkeit mit einer optimierten Grundfunktion. Der Dübel passt sich automatisch an den Baustoff an:

SHARK® TWIST setzen ohne Hammer
  • Hohlräume: 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche
  • Plattenbaustoffe: stabiler, voluminöser Spiralknoten
  • Vollbaustoffe: kontrollierter Spreizdruck durch kompakte Bauweise

Das Entscheidende:

Der Dübel „entscheidet“ selbst, welche Mechanik nötig ist. Für Sie bedeutet das weniger Fehlerquellen und deutlich mehr Sicherheit – auch bei wechselnden oder unbekannten Untergründen.

Sicher setzen – auch wenn der Untergrund nicht mitspielt

In der Praxis ist nicht jede Wand ideal. Der SHARK® TWIST ist darauf ausgelegt, Abweichungen zu verzeihen. Seine Konstruktion sorgt für ein kontrolliertes Setzverhalten und reduziert Fehlmontagen, selbst bei problematischen Baustoffen.

Hinzu kommt ein weiterer Vorteil für den Arbeitsalltag: geringes Eindrehmoment bei gleichzeitig hohem Überdrehmoment. Der integrierte Überdrehschutz sorgt dafür, dass nach Erreichen des Einbauzustands ein spürbarer Widerstand entsteht. Das gibt Ihnen Sicherheit beim Einschrauben und verhindert ein „Durchdrehen“ des Dübels im Bohrloch – besonders bei Serienmontagen ein echter Pluspunkt.

Vergleich SHARK® TWIST vs. herkömmlicher Kunststoff-Allzweckdübel

Multioptional bei Schrauben – inklusive metrischer Gewinde

Ein wesentlicher Vorteil des SHARK® TWIST liegt in der flexiblen Schraubenwahl. Er ist nicht auf eine bestimmte Schraubenart festgelegt, sondern lässt sich vielseitig einsetzen:




SHARK® TWIST
  • Dass auch metrische Gewinde problemlos verwendet werden können, ist Teil unseres Systemgedankens. Das vereinfacht die Produktauswahl, reduziert Ihre Lagerhaltung und minimiert Fehlanwendungen – gerade in Gewerken wie der Elektro- oder Sanitärinstallation ein spürbarer Vorteil.

Hohe Sicherheit – auch nachgewiesen

Die 8-fache Verknotung mit großer Auflagefläche sorgt für zuverlässigen Halt bei leichten bis mittleren Lasten. Für definierte Anwendungen liegen zudem ETA-Bewertungen vor, die die hohen Lastwerte und die Sicherheit der Befestigung zusätzlich belegen. Für Sie bedeutet das: Sicherheit nicht nur im Gefühl, sondern auch dokumentiert.

Anwendungsgebiete SHARK® TWIST

Design, das beim Einbau funktioniert

SHARK® TWIST

Dass der SHARK® TWIST mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde, ist kein Selbstzweck. Das Design folgt der Funktion: klare Geometrie, visuelle Verständlichkeit, kontrolliertes Setzverhalten.

Gutes Produktdesign zeigt sich nicht im Regal, sondern beim ersten Einsatz. Wenn etwas intuitiv funktioniert, wird es benutzt. Wenn es zuverlässig ist, bleibt es im Werkzeugkoffer.

Mitgedacht bis in den Feuchtraum: SHARK® DRY

In Feuchträumen endet die Aufgabe eines Dübels nicht beim bloßen Halt – insbesondere bei nachträglichen Bohrungen. Jedes Bohrloch durchbricht die Abdichtungsebene und wird damit zum potenziellen Schadenspunkt.

Mit SHARK® DRY wurde der SHARK® TWIST konsequent weitergedacht: als geprüftes, wasserabdichtendes Befestigungssystem gemäß DIN 18534.

Das System kombiniert:

  1. SHARK® TWIST Dübel
  2. spezielle Abdichtungspads
  3. passende Edelstahlschrauben (A2)

Unser breites Sortiment

SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1

Geprüft für alle Wassereinwirkungsklassen von W0-I bis W3-I, inklusive Langzeitbelastung. Der Prüfbericht ist Bestandteil des Sortiments und dient als Leistungsnachweis. Für Planer:innen und ausführende Gewerke ist das kein Nice-to-have, sondern ein haftungsrelevanter Faktor.

Ein System statt eines Einzelprodukts

Der SHARK® TWIST steht nicht allein. Er ist Teil einer Produktfamilie, die entlang realer Baustellenanforderungen wächst. Es ist ein System, das mitdenkt und sich Ihrem Arbeitsalltag anpasst – und nicht umgekehrt.


Der SHARK® TWIST auf den Punkt gebracht:

  • Bündig setzen: Ohne Hammer, einfach per Fingerdruck.
  • Prozessoptimierung: Weniger Arbeitsschritte, flüssigeres Arbeiten.
  • Universell: Für nahezu alle Untergründe geeignet.
  • Flexibel: Multioptional bei Schrauben (inkl. metrischer Gewinde).
  • Sicher: Integrierter Überdrehschutz und ETA-Bewertungen.

Oder anders gesagt: Weniger Improvisation. Mehr Verlässlichkeit.

Möchten Sie die Effizienz des SHARK® TWIST live erleben?

Wenden Sie sich gerne an unser Würth Verkaufsberatungsteam im Außendienst für eine persönliche Vorführung direkt auf Ihrer Baustelle oder an den nächsten Würth Shop. Außerdem steht unser Kundensupport per E-Mail, Telefon oder WhatsApp zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert